This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:bq25898上是否提供 MaxCharge?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672802/bq25898-is-maxcharge-available-on-the-bq25898

器件型号:BQ25898
我想使用 bq25898芯片、但我不想使用 Maxcharge (9V、12V)功能。 我在 bq25898上将 PSEL 引脚接地。 即使适配器支持 MaxCharge、适配器的 VBUS 也会始终为5V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxcharge 功能仅适用于 bq25898D。 bq25898直接获取 USB PHY 器件输出、以确定输入是 USB 主机还是充电端口。 有关详细信息、请参阅 d/s 的 P19。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lifeng、

    bq25898使用 PSEL 而不是 D+/D-引脚来执行输入检测并设置输入电流限制。 bq25898D 具有 D+/D-并可进行输入检测、除非您禁用所有适配器检测、包括寄存器2位中的 MaxCharge、HVDCP 和 USB BC 1.2。 如果您仍然需要 USB BC 1.2检测(SDP、CDP、DCP)、则会使 AUTO_Input Detection 保持启用状态、并在寄存器2中禁用 MaxCharge 和 HVDCP 检测、从而将 VIN 保持在5V。