This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:重新发布"未能达到状态5"

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672635/bq34z100-g1-repost-failure-to-get-to-status-5

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我不确定是否正在监视上一个帖子。 有时螺纹会被埋没 、因此我想再次提醒大家注意。 如果 没有必要的话,我很抱歉。  

我对大型铅酸电池从状态4变为5的问题有一些紧迫的问题。

以下是帖子链接:  

感谢您的支持。

-Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    为了保持讨论的连续性、我们将在您的上述链接主题中继续进行对话: e2e.ti.com/.../2476666

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler