This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:用于电池容量显示的 LED 电路

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682924/bq34z100-g1-leds-circuit-for-battery-capacity-display

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

主席女士,

我的客户询问如下。

1) 1) P1和 P2的 LED 指示灯用于指示容量。 是否可以移除 FET 并将 LED 直接连接到引脚? 有任何问题吗?

2) 2)是否有任何方法触发 LED 闪烁以指示电池容量? 是否可以有2个替代控制输入来触发 LED 闪烁、例如1来自电池组、1来自终端器件?

下面是我的客户之前使用的 Maxim DS2788、该功能有一个名为"PIO"的引脚供您参考。

我的客户使用 FET 作为开关、当器 件上拉为高电平时、它将打开 FET、然后 REG25将为 VEN 引脚提供2.5V 电压、LED 灯将显示以显示电池容量。

该 FET 与 LED 显示屏的按钮开关并联。

如果开关和 FET 并联、设计是否需要额外的保护组件?

对于电流限制、添加了一个限流电阻器和一个阻断二极管。

希望很快收到您的回复。 谢谢。

e2e.ti.com/.../7587.b27_5F00_bq34z100_5F00_LED.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    您需要使用外部小型 FET 来驱动 LED、因为 P1/P2是输出端口。  一旦 在 VEN 引脚上检测到2.5V 电压、 LED 将以占空比的形式闪烁、其中 每个 RSOC 的1%为7.8125ms 高电平时间。随着 SOC 的增加、 LED 导通时间  会按比例增加。 例如、10% SOC 将具有78.125ms 的高电平时间。