This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24155:从电源移除时、充电器输入 VBUS 升至+6V

Guru**** 2486345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700341/bq24155-charger-input-vbus-gets-lifted-to-6v-when-removed-from-power-supply

器件型号:BQ24155

您好!

我们注意到、有时当充电器完成充电后、我们从电源上移除器件。 VBUS 输入电压(而不是像正常情况那样下降至0V)上升至+6V

只有电池充满电时才会出现这种情况。

请参阅下面的测量屏幕截图:

CH1 (黄色):VBUS;Ch2 (蓝色):PMID;Ch3 (紫色):VREF;CH4 (绿色)与电池测量相关的 MCU 信号。

在本例中、我插入了电源->通道1、2和3上升至5.15V。

4秒后、CH1、2和3开始振荡

2秒后、我拔下电源、通道1、2和3以更高的频率振荡、而除了充电器输出端的电池外、没有电源。

下面放大了最后一部分:

能不能有人解释这是如何发生的以及我们可以做什么来阻止这种情况。

在这种情况 下、我们的器件一直认为它在充电器中、并且不响应其他用户输入、这可以持续长达1分钟。

感谢您的任何帮助、

BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BART、

    断电后、VBUS 仍连接了多少电容、即您是否从墙上拔下墙上适配器、以便适配器的内部电容仍通过电源线连接到充电器? 电池是否接近充满电? 如果两者都是如此、则充电器可能会恢复升压。 从 BOOT 到 SW 的 CBOOT 电容器大小是多少? 尝试增大到33nF。 这应该会停止升压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    当充电器被移除时、它将与电路断开、所以 VBUS 上只有2 x 1uF。(请见下面的电路)这种情况只在电池充满电时发生(并非总是如此)。 我使用增加的自举电容(在10nF 的顶部增加了22nF)进行了测试、但我仍然可以重现此问题。  

    你有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想我们发现了这个问题、在我们的系统中、软件使用监测计来确定电池是否已充满电(在本例中、90%充电=满)。当发生这种情况时、软件会将 电池稳压电压从4.10V 更改为4.05V。 当我们不更改 电池稳压电压并将其保持在4.10V 时、不再出现升压反向症状。

    您能否确认 电池稳压电压的变化可能导致这些升压反向症状?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BART、

    是的! 如果 VBATREG 被降至低于当前电池电压的电压、充电器将尝试将电池电压降低至该新的调节电压。

    此外、请将引导电容器从10nF 更改为33nF、以防止其他原因导致升压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持!