This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:显示汽车版本-Q1反相的数据表错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324-Q1, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683168/ucc27324-datasheet-error-showing-inverting-for-automotive-version--q1

器件型号:UCC27324

UCC27324-Q1数据表的2015年9月修订版根据图1所示的功能表指示了同相操作。

但是、同一数据表的图7、9和10显示了反相驱动功能。

请告知正确的模式(反相或非反相) 并更新数据表以消除冲突。

非汽车器件 UCC27324是同相器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢您的发现并引起注意。 我将在数据表中修复此错误、因此不再存在混淆。

    图7、9和10显示了反相驱动功能、这是一个错误、似乎是从非 Q1数据表复制的。

    UCC27324-Q1是 UCC27324的 Q1版本。 这两个都是同相驱动器。 第7.3.2节输出级-来自 UCC27324-Q1数据表的内容验证了这一点以及图1。

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢、