This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器

Guru**** 2568965 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681367/battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ24230

我正在寻找 一款通过 USB 5V 充电的器件、锂离子电池为3.7V、充电电流为0.4A。  

 我需要设计一个电路、为手持设备的小型低成本电池充电。 我没有在电池上稳定下来、因为我不知道哪一个电池最常见。 我的目标是实现3000+ mAh 和 AAA 大小的电池。 也许您有一些经验

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据要求:USB 5V 输入、锂离子电池为3.7V、充电电流为0.4A。
    在查看选择指南 www.ti.com/.../overview.html 后、我得到了7个线性充电器。 我认为 BQ24230可能满足您的要求(具有动态电源管理功能的 USB 友好型0.5A 锂离子充电器、6.6V OVP)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我正在尝试了解如何测量电池的充电状态(显示电池已满或已空)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要新的主题帖来提出电量监测计问题。 如果您可以在标题中添加器件型号、这可能会加快支持速度。