This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071-Q1:CC-CV 充电器

Guru**** 2587735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25071-Q1, LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700977/bq25071-q1-cc-cv-charger

器件型号:BQ25071-Q1
主题中讨论的其他器件: LM4041-N

1我计划将 BQ25071-Q1的削波电压3.5V 提高到5V

我将在 OUT 引脚和 BAT 引脚之间插入1.5V 齐纳二极管。 这是否起作用?

2根据块直径。 在数据表中、ISET 引脚电压与1.5V 进行了比较
因此、充电电流可能为1.5A、因为寄存器 R1 (ISET-GND)等于1k Ω
我弄错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    典型齐纳二极管的精度不是很好、变化很大。 这种方法具有很高的风险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说在本例中、齐纳分流器应为 LM4041-N ADJ。

    此致

    Tera