This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:PMIC 启动问题- DCDC4输出电压与放大器;PWR_EN 切换

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682031/tps65218-pmic-startup-issue---dcdc4-output-voltage-pwr_en-toggles

器件型号:TPS65218

尊敬的 Paul:

根据您的建议、我们修改了 PMIC 布局、并额外将200pf 电容器连接到 L4A 引脚 并连接到 GND

但是,我们也面临同样的问题。 与之前发布的所有 DCDC1- DCDC4的电压行为相同

从电路板上移除200pf 陶瓷电容器并将5V 电压降至4.75V 后、PMIC 开始工作。

但有时无法启动。 在10次尝试中、 成功打开7次、失败3次。

具体解决方案是什么、有什么 PMIC TPS65218B101勘误表

PL 尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh、

    当您说"根据[Paul 的]建议"时、您是否提到了另一个 e2e 线程?

    如果是、请提供指向另一个 e2e 主题的链接、以便我可以查看问题的历史记录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先、我在论坛页面上添加了相关问题按钮-链接 e2e.ti.com/.../592038 

    e2e.ti.com/.../592038 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、  

    我很抱歉没有看到顶部的相关问题栏。 这是一个 e2e 新功能、我还不习惯查找此链接。

    我将回顾之前的帖子和您的新问题、并尽快提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不发布模拟产品的勘误表。 当器件出现问题时、我们会修改数据表、并向购买器件的所有客户发送 PCN (而不是订购免费样片)。

    可以对此进行进一步评论、但在数据表的 C 版本中重新规范了 TPS65218的某些功能。 这位于数据表的修订历史记录部分。 这适用于器件的-B1和-B101版本。

    TPS65218D0是该器件的更新版本、可修复许多此类问题、并于2017年12月发布。