This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:输出信号错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682222/tps92518-wrong-output-signal

器件型号:TPS92518

客户获得 TPS92512-Q1的奇怪输出信号

 

n`t 次访问后、TPS 不会进入三态、因为其输出始终为低电平有效(0)、否则上拉电阻会强制产生高电平信号。

此外、他发现 在第一个写入命令(RESET)之后、TPS 会以 SPI 错误进行应答。

 

有关说明,请参阅以下测量:

 

通道1 (黄色)=时钟

通道2 (蓝色)= SPI 选择信号

通道3 (品红色)= SPI 输入

通道4 (绿色)= SPI 输出

 

TEK00006:上电复位后前两次访问的测量值

 

 

TEK00007:第一个访问的缩放

 

 

TEK00008:第二个访问的缩放

 

TEK00003:测量第三 次和第四次访问

 

TEK00004:第三 个访问的缩放

 

TEK00005:缩放第四个访问

 

对此有什么解释吗?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    i)您能进一步解释吗?  很n`t、我不明白您的要求:"...第二次访问后、TPS 不会进入三态、因为其输出始终为低电平有效(0)、否则上拉电阻会强制产生高电平信号。"   您是否正在尝试启用输出但它不起作用?

    iii)上电后出现 SPI 错误:  是的,这是正常操作。  清除该位、作为加电/初始化例程的一部分。