This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR34206 SIMPLE SWITCHER®︎4.2V 至42V 0.6A 同步降压转换器的高侧 MOSFET 和整流 MOSFET 动态参数(上升时间、下降时间、栅极电荷、栅极电压、MOSFET 输出电容)

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673024/high-side-mosfet-and-rectified-mosfet-dynamic-parameters-rise-time-fall-time-gate-charge-gate-voltage-mosfet-output-capacitance-of-lmr34206-simple-switcher-4-2-v-to-42-v-0-6-a-synchronous-step-down-converter

我有 LMR34206转换开关。 我想知道用于开关损耗计算的高侧 MOSFET 和整流 MOSFET 动态参数值。  数据表仅包含 BOthe MOSFET 的 R (DS)-ON。   您能否建议找到动态参数(上升时间、下降时间、栅极电荷、栅极电压、MOSFET 输出电容)值的好方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否具有正确的器件型号? 我尝试查找您的器件型号、但无法找到数据表。

    谢谢