This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压下降

Guru**** 2486865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701070/voltage-dropping

器件型号:LM3478

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我们使用了 wench 设计来获得以下结果。"

VIN=24V 5A  Vout =90V 1A。

如果负载(830mA)导通、则90V 将降至30V。 请就此向我提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经根据您的情况尝试了 webench 仿真、对于1A 负载和0.83A 负载、电路可以启动以将输出调节为90V。 如果您的意思是针对 webench 设计构建的实际电路存在问题、您似乎已经达到峰值电流限制。 请仔细检查 Isense 引脚上的电流感应信号。 如果它因噪声而失真、则需要改进布局和滤波。 如果不是噪声、而是感应电压较高、则需要检查感应电阻器值、并可能需要降低电阻以避免达到峰值电流限值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我将尝试此操作并告知您