This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:带 BQ27220监测计和 BQ279XX 保护的充电电路

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682871/bq25606-charging-circut-with-bq27220-gauge-and-bq279xx-protection

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ27220

我尝试基于充电 IC BQ25606、监测计 IC BQ27220监测计和 BQ279XX 开发充电电路、以根据 EVM 套件实现电池保护目的。  

您可以在下面看到我提出的内容。  

电池将是18650。 我想用大约1A 的充电电流为其充电。 负载将约为50mA。

在生产第一个原型布局以进行进一步测试之前、我希望有人检查我的 PowerPath 设计。

非常感谢!

此致

T. Klaas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、T. Klas、

    我找不到您在我们的数据库 bq27xx1中列出的保护电路。 您能否链接您将使用的确切器件型号? 与 bq297xx 保护系列类似、但请确认。

    关于 bq25606、需要考虑以下几点:
    此处列出的 BAT 引脚是 V+需要一个非常靠近 IC 的10uF 电容器、以实现稳定性和滤波。
    PG 和 STAT 引脚都没有任何上拉至任何电源轨的电压。 这是场外引脚、还是不会使用这些引脚?

    保护电路(如果您使用 bq297xx 系列):
    请遵循10.2.2节- FET 选择的详细设计过程中该器件数据表的设计过程。 还建议在每个 FET 的栅极-源极(COUT 至 GND、DOUT 至 BAT-)上放置一个5Mohm 电阻。

    从一开始、其他一切看起来都很好。 有一些网络似乎没有被考虑在内、比如+3V3网络、我想它在某些地方是场外的。 此外、请注意、热敏电阻 R3和 R13均应为10k 的 R (25C)、其中 B25/85 = 3435用于根据您选择的电阻分压器和器件实现正确功能。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    感谢您的回复。
    我添加了缺失的电容器。 我不打算使用 STAT 和!PG 引脚、因为我不需要光学充电指示、而主机 MCU 可以使用 BQ27220提供的信息来显示充电过程。 或者、有什么原因不同? 如果不使用引脚、应如何连接?

    我想使用 bq297xx 系列中的 IC、该器件在原理图中被命名错误。 我将添加5Mohm 电阻器。

    此致、
    Timo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timo、

    您可以将 STAT 和/PG 引脚保持悬空。


    此致、
    Joel H