This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:用于 USB 5V 电压使用或风扇浪涌控制的 tps25200

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2553, TPS25924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700954/tps25200-tps25200-for-usb-5v-efuse-or-fan-inrush-control

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件: TPS2553TPS25924

tps25200是否具有自动重试功能或是否需要使用 tps2553?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 TPS 电子保险丝用于 USB 5V I LIMIT、也将风扇 I RUSH LIMIT 用于应用手册 SLVA683A。

    我们已经布置了 WSON6、因此我们只能使用 tps25200或 tps2553。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    TPS25200会自动重试、请参阅数据表中的"8.3.2热感应"部分。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们似乎需要将电路更改为将 FAULT 引脚连接到 EN、如 tps2553。

    我在直流/直流1A 模块前面使用了它、在启动期间、直流/直流模块具有8倍的高浪涌、持续几微秒、这会导致电子保险丝跳闸。 我想它会在之后再次尝试启动、但再次失败。 可能内置重试计时器过长、或其行为与每个风扇 efuse AppNote 中的 tps25924不同、无法限制浪涌。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoi、

    您能不能共享您的系统方框图。
    风扇的电源电压是多少? 另外、我们还没有针对风扇负载评估 TPS25200。 我建议使用 TPS25924。

    此致、
    Rakesh