This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法对电量监测计 bq27541-G1进行编程

Guru**** 2559560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682344/unable-to-program-fuel-gauge-bq27541-g1

器件型号:EV2300

获取了 EV2300 HPA002评估套件、以帮助读取 GG 文件信息并对其进行编程。 从6节电池到使用 bq27541-G1电量监测计的6节电池。 我还在开发固件、以便在电池连接到我们的硬件时对给定的6芯电池中的 GG 文件进行重新编程。

 

我遇到的问题是无法从 EV2300套件更改电池中的 GG 文件、尽管在出现问题之前我已经多次更改了该文件。 主要是、从评估套件中、我多次在两个不同的 GG 文件之间来回切换。 我还能够通过评估套件加载 GG 文件、通过我们的硬件更改 GG 文件信息、然后验证是否已使用评估套件正确编程新的 GG 文件信息。 我在进入当前未能编程状态之前执行了大约20次此操作。

 

我的问题是 GG 文件更改次数是否有限制?

 

如果没有、是否可以使用评估套件来恢复电量监测计可编程性?

 

注:评估套件当前可以与电量监测计通信、似乎正在对 GG 文件信息进行编程、但读取时电量监测计中的数据不会更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mack
    您可能已经密封了测量仪表。 ss 标志是否为红色? 如果是、则表示监测计处于密封模式、这将阻止您加载 gg 文件。 单击"取消密封"按钮以取消密封、单击"取消密封完全访问"按钮以获得完全访问权限。 请注意、如果您重置监测计、它将返回到密封状态、您将需要取消密封。

    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ONYx、SS 和 FAS 标志均为绿色。 我已确认电池未密封、因为我可以从电池读取 GG 信息、但无法更改它。 EV2300软件似乎正在对导入的 GG 文件进行编程、但无法验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、软件似乎正在与电量监测计通信、发送 GG 信息、但验证部件失败、然后显示旧 GG 信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx 我正固定旅行,周日晚上才会回到镇上。 如果可以、我将在周一早上与您讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发送 bqStudio 的屏幕截图? 器件上有什么 EV2300固件版本?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Onyx。

    我回到办公室、很快就会看到屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、

    这是我今天所做的工作、它似乎解决了无法从 EV2300更改电量监测计的 GG 信息的问题。 我通过键入0x0041执行复位、然后从 EV2300软件的 DataRAM"控制"值输入。 发送命令并选择刷新后、电池状态报告电池处于密封状态。

    通过在重置后解除电池密封、我能够加载所选导入的 GG 文件、并验证子类信息是否已相应更改。

    谢谢、

    Mack