This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:SoC、SOH 读取0、同时电流电压和功率读取

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673072/bq27441-g1-soc-soh-reading-0-while-current-voltage-and-power-reading

器件型号:BQ27441-G1

大家好、电池电量监测计 G1A 似乎正在正确读取电流、电压和功率、但 SOC、SOH 的读数始终为零。 我已将设计参数设计容量、设计能量设置为与所用电池/电池电量计组合一致的值、并且端接电压参数远低于工作电压。  

只是想知道我如何诊断什么是亲吻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    必须设置 bat det 标志。 这可以通过确保 BIN 引脚在 BIE 标志被置位时通过10K 被拉至接地、或者使用 bat INSERT 命令0x000C 将其清零来实现。 这只是器件开始正确报告 SOC 的方式。 有关更多详细信息、请参阅 TRM。

    谢谢
    Onyx