This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:用于锂离子电池的升压转换器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672721/lm2623-boost-converter-for-li-ion-battery

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: TPS61230A

尊敬的 TI:

我正在构建一个项目、其中我需要升压转换器、它可以在5V 时提供2A 电流。  

我发现 IC LM2623应该为我提供2A 电流、但在数据表中、我找到了图:

那么、我能否问您、如果输入端是1节锂离子电池(输入电压= 3V 至4.2V)、它是否能够为我提供2A (或至少1A)的电流。

此致、

Ondrej Bures

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ondrej、

    我将在下周一的输出和输入条件下使用 EVM 进行测试。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ondrej、

    LM2623不适合您的应用。 该器件的电流限制不够高。
    您可以选择 TPS61230A。 通过 Webench、您将有很多其他选择、它将帮助您进行仿真和设计。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢你的答复。

    那么、我将使用 TPS61230A 。

    此致、

    Ondrej