This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:串联电池连接

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673059/bq76pl455a-series-cells-connection

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350

大家好、

我们正在将 bq76940 15S4P 监控设计更改为14个电池组的可堆叠版本(672V)

因此、一旦 bq76940无法支持此类电压、我们打算改为 bq76pl455。

一旦 bq76pl455支持多达16节电池、是否可以在每个电池组中仅禁用一节电池并将多个板堆叠在一起、每个板上有15节电池? 它可以正常工作吗?

如果是、应禁用哪个电池? 每个电池组中较低或较高的一个?  

我相信、也没有支持此类电压的监测计 IC。 在我们的上一个设计中、我们使用 bq78350来实现此目的。 如果您可以为该堆栈建议一个测量仪表、那将会很好。

提前感谢您。

道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Douglas、

    您是正确的、我们通常看到客户使用的是具有如此大的封装的分立式算法。

    请参阅设计注意事项文档的图3 -您应将所有未使用的电池连接连接连接到最高使用的 VSNS 引脚(从 VSNS16开始、然后继续操作)

    www.ti.com/.../slua791.pdf