This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:RISET 电阻值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699925/bq24075t-riset-resistor-value

器件型号:BQ24075T

您好、Sirs、

BQ24075T RISET 范围为590 Ω~ 3K Ω。 ˋ890、我们的目标快速充电电流为200mA、因此将超过3K 欧姆。(Δ C/0.2 = 4.4K 欧姆)

这是否有问题?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    较高的电阻将增大容差、输出电流将在更宽的范围内变化。 K-ISET 的规格为797至975、高电平和低电平将增加、从而导致充电电流的变化更大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    我明白了。 太棒了!