This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424-Q1:LED 电流低或 LED 总功耗低时的启动问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670391/lm3424-q1-start-up-issues-at-low-led-current-or-overall-low-led-power

器件型号:LM3424-Q1

我们创建了一个设计、在此设计中、我们可以将 LED 驱动器切换为以12V 和2.45A 的总电流驱动2个 LED (大约30W LED 电源)、或者以6V 和1A 的总电流驱动2个 LED (大约6W LED 电源)。 我们已经做了很多工作来找到合适的配置、使两个灯串在8至33VDC 的整个输入电压范围内稳定运行。 但是、我们还有一个问题。 在运行低功耗串时、我们必须注意 LED 电流设置(通过 CSH 上的电阻器)不会降至1.05安培以下。 低于1.05安培 LED 电流时,驱动器不会在整个输入电压范围内启动。 它将在大约12.5V 至大约25V 的电压窗口中启动、但在该窗口之外、它不会启动。 此外、如果驱动器之前已经运行过、我们会在启动时遇到延迟。 这意味着、我们必须在运行后等待几秒钟、直到能够重新启动器件。 一旦启动、它在整个范围内稳定运行。 我们不知道这是为什么以及如何结合在一起的。

使用的拓扑是 SEPIC 驱动器。 我们将50 m Ω 用于 LED 感应、CSH 为22.8k;

R (HSP)=R (HSN)=1k
R (FS)=10R
C (FS)=100nF
C (CMP)=C (ss)=470nF
R (lim)=33m Ω

工作频率为480kHz。 有什么想法我们为什么会遇到这些启动问题?

谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经开始研究这个问题、并首先提出几个问题:

    您如何在两个电流阈值之间进行调整、似乎您正在使用 CSH 执行某项操作?  对于1A 电流还是2.45A 电流、CSH 电阻器为22.8k Ω?  这两种设计是否不同、您只需更改 CSH 电阻器即可?  如果是、这两个值是什么?

    如果您的电路连接到 CSH、这是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错。 我们有一个小开关电路连接到 CSH。 对于工作模式 A (1安培 LED 电流)、我们只需在 CSH 和 GND 之间连接一个电阻器。 该值为22.8kOhm。 当切换到工作模式 B (2.45A LED 电流)时、我们将激活 BSS138 N 沟道 MOSFET、该 MOSFET 将17.4k Ω 电阻值从 CSH 并联到 GND、因此从 CSH 到 GND 的总电阻约为9.87k Ω。 所有三个元件都非常靠近 IC、并与 IC 共用同一个 GND。

    通常、这种方法看起来运行非常稳定。 运行后、R (sns)上的压降在整个输入电压范围内仅变化约0.1mV。 唯一的问题是在较低功耗条件(模式 A)下启动。 在 LED 电流低于1.05A 时、我们很难打开器件。 当 LED 电流设置为1.05A 或更高时、问题消失...

    最好

    Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrik、

    似乎这应该起作用。  您尝试做的基本上是将模拟调光降至一个以前已经完成很多次的新工作条件。  我计算了几个方面:

    I LED 高电平= 2.513A

    I LED 低电平= 1.088A

    您如何将其降至1.0A、您是更改 CSH 电阻器还是执行其他操作?

    VCC 和 Vin 的电容器值是多少?  您是否使用过热折返?  如果是、您将使用什么来实现 CREF 和 CNTC?

    如果您有可用的示波 器、最好在您看到的问题期间查看几个信号:COMP、SS、CSH、EN 和 nDIM、Vin 和 Vout 以及 Vovp。

    您的电感值是多少?它是耦合电感器还是两个独立电感器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    首先、非常感谢您关注此问题。 对于 LED 电流、您绝对是对的。 在22.8k 的设置下、LED 电流略高于1A。 该值已经包含安全裕度、可确保在整个输入范围内启动。 对于~1安培、原始值为24k、但这会导致所讨论的启动问题。

    Vcc 处的电容器为2,2µF μ F。 输入电容为2x4.7µF Ω+ 1µF Ω、直接位于 Vin-Pin。 33µH 使用两个电感器、每个电感值为1 μ H (Wuerth Electronics 7443551331)。

    请根据要求从示波器中找到下面的屏幕截图。

    比较器:

    SS:

    Csh:

    EN=nDIM=Vin:

    输入电压:

    输出电压:

    Vovp:

    我不知道这将有助于找到它。

    最好

    Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我将上面的屏幕截图之一混在一起。 请放弃“Vin”的单次拍摄 —再次显示“Vout”……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrik、

    更熟悉此部件的人员将在下周一之前离开。  我查看了示波器图片、注意到 Vout 在尝试启动时相当低。  1.05A 时为6V 的小负载、还是较低的电池组电压。  Vout 看起来在峰值处上升到大约2.4伏。  我需要了解在该配置中运行的相关信息。  除 comp 外、其他波形似乎正常。  COMP 引脚电压似乎运行不正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hendrik、

    我有要尝试的东西。 您能否提高50m Ω LED 感应电阻器值并更改 CSH 电阻器以恢复到正确的电流? 对于以1A 电流运行并尝试启动、CSH 电流相当低。 可能为70m Ω、并将 CSH 电阻降低这么多(1A 时为17.8k Ω、2.5A 时为并行11.8k Ω)、以查看其工作是否更好。

    输出电压与输出电流之间的关系是什么? 当 HSP/HSN 被拉至 GND 时、误差放大器被禁用、它们需要高于3V 才能使误差放大器正常运行。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    就是这样。 这效果要好得多。 已将电阻器设置为您建议的值。 有什么原因吗? 在 CSH 处、I (csh)是否变得过小、且值高于约22k?

    最好

    Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrik、

    我相信您正在尝试以较低的 CSH 电流开始进入相对较低的输出电压、因此很难启动。  很高兴它现在在工作。

    此致、