This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:我可以#39;t 构建空项目

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682890/ccs-ucd3138a-i-can-t-build-empty-project

器件型号:UCD3138A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

请帮助。 我刚开始使用 UCD3831、无法构建空文件。 我有错误

   错误#10099-D:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rutskoy、

    您的问题已转发给相应的工程师。

    Amiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amiel:

    我找到了错误原因。 3138A64的大小为8K 字节、我只需在 cyclone.ACD 和 load.ACD 中写入 corret 值。

    谢谢!