This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:设置电感值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700948/tps563219a-set-inductance-value

器件型号:TPS563219A

你好
我的客户目前正在使用 TPS563219A 进行开发。
请参阅 TPS563219的 WEBENCH 工具、了解具有以下规格的电路操作。
输入电压:12V 直流、输出电压:3.3V、输出电流:40mA
虽然建议电感值为2.2uH、但我们使用1.5uH 电感值。
则负载损坏。
因此、我们确认输出电压间歇性增加。
上电时、输出电压在上下摆动2 ~ 3次后应保持8V 电压。
如果电感器降至1uH、则更有可能发生这种现象
建议值2.2uH、比建议值大3.3uH 根本不成问题。

需要对问题进行描述。
使用低于推荐最小值的电感器时可能出现问题
2.使用高于建议最大值的电感器时可能出现的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用低于/高于建议最小值/最大值的电感器时可能出现的问题可能会导致环路响应不稳定。 请参阅数据表上的第8.2.1.2.2节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您也来自 Dasan Networks 吗? ”金亚伦和卢武铉已经与我联系,并通过电子邮件向他们解释了。 它与负电流限制有关。 请联系 Aaron 或 Max、我们有一些数据供您参考。 谢谢!