This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22672:SS 引脚

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682367/lm22672-ss-pin

器件型号:LM22672

SS 引脚是否可以悬空?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使您不需要延长的软启动时间、也最好在此引脚上使用 CSS。

    我会使用100nF 电容。  这将提供最小的软启动时间

    以帮助减小浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、
    我真正感兴趣的是、您是否可以简单地让该引脚悬空。 我的客户希望使用此器件作为替代器件、但该引脚在其 PCB 板上悬空。 我想知道悬空该引脚是否会导致任何问题。 这就是提出这一问题的原因。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为风险是输入端的浪涌电流过大。

    在没有 SS 电容器的情况下、软启动时间可能会很短。

    这可能会在输入电源上产生较大的浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、
    感谢您的回复!
    我将告诉客户、保持此引脚断开可能会导致器件出现问题。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist