This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65252:确定标称输入电压范围?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65252, TPS54383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701172/tps65252-determine-nominal-input-voltage-range

器件型号:TPS65252
主题中讨论的其他器件: TPS54383

您好!

我正在考虑使用配置了9V 输入、5V 和3.3V 输出的 TPS65252。  我看到 TPS54383 (类似器件)的 EVM 在此配置中供电(5V 和3.3V 输出)、但它指定的标称输入电压范围为9.6V 至13.2V。

TPS54383有一个关于最小输入电压的部分、说明"设计人员应确保输入电压足以支持有源通道的输出电压。"

对于 TPS65252、除了5V 和3.3V 降压输出外、它还将输出5V USB 电源。

要确定输入电压是否足以满足 TPS65252上的输出电压、正确的计算方法是什么?

谢谢

JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、JK

    1、对于 TPS54383、在数据表的第30页中、它是  一个针对12V 至5V/3.3V 应用的设计示例、输入电压范围为6.9V~13.2V 、这是应用规格、而不是 Vin 的限制。

    2.对于 TPS65252、如果工作频率 Fsw=500kHz、

    当 Vout=3.3V 时、输入电压范围为4.5 ~ 16V。

    当 Vout=5V 时、建议 Vin 大于 Vout 2V、因此 Vin 范围为7V~16V。

    因此 、我认为 TPS65252 可以支持您的应用:VIN=9V 至 VOUT=5V/3.3V。