This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:EN、HOT

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701259/tps54332-en-hot

器件型号:TPS54332

您好!

我们正在使用 TPS54332许多应用。 这一次,我们遇到了非常意外的情况。 启用使能引脚且输出为0.5V 时、TPS54332变热

输入为24V、输出应为 5V。同一电路板上还有另一个 TPS54332 工作正常(24V 至5V)。  我想知道是什么可能导致这种情况的?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    C78、软启动电容太小。 请尝试使用与数据表相同的值15nf。 短软启动可能会导致高浪涌电流、从而使器件发生 OC。