This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:如何正确配置 TPS92661-Q1

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683191/tps92661-q1-how-to-correctly-configure-tps92661-q1

器件型号:TPS92661-Q1

您能否回答与如何正确驱动 TPS92661有关的以下2个问题?

  1. tps92661的输入时钟由 MCU 的 PWM 提供(内部时钟48M)、频率为370kHz。 UART 波特率固定为23.8kbps。 但是,数据表指出,波特率是时钟输入频率的1/16,在客户的情况下为15.5。 波特率与输入时钟之比的容差是多少? 它应该严格为1:16、还是可以在1:15.8~1:16.2等某些范围内?  (在这种情况下,根据固定的23.8kbps,很难获得精确的380.8kHz (23.8*16) PWM 输入时钟。)
  2. 加电并启用器件后、您必须首先写入 PWR=1、然后读取 SYSCFG 并查看它是否为0x01。 如果是、我们可以继续、如果否、则器件无法连接 MCU。 下面是顺序、对吗?  首先是配置 SYSCFG、然后发送读取 SYSCFG 的命令、然后 RX 读取 SYSCFG。

配置:配置

读取:读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我会将此内容转发给熟悉此器件的人。

    此致、

    克林特