This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:零输入失调电压:它如何影响 CM 引脚输出

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672022/lm5117-zero-input-offset-how-does-it-affect-cm-pin-output

器件型号:LM5117

尊敬的所有人:

在 计算 CM 引脚在给定负载电流下的电压时、我想了解如何解读此规格。

我所解释的是、如果偏移为25mV、那么使用4m Ω 电流感应电阻器时、在最小负载电流为357mA 之前、我可能会在 CM 引脚上读出无电压。 (25mV/4m Ω* 17.5)。 这种理解是否正确?

此外、该偏移是双向的吗?

此致、

Sourcabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行研究、并将很快做出响应。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sourcabh、您好!

    请查看以下问题答案。

    是否在分流电阻器上使用零信号在 IMON 引脚上测量电压? 或
    ANS:电压是在 CM 引脚到 AGND 上测得的偏移。
    2.它是以输入为基准吗?
    答案:否
    此外,典型值为25mV,是+/-25mV 偏移还是+/-12.5mV?
    ANS:规范如所述,即:+25mV (室温下)至+120mV (整个温度范围内的最大值)。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sourcabh、您好!

    请详细说明您需要哪些其他信息?

    谢谢。

    David。