This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610

Guru**** 2585655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698082/bq28z610-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

尊敬的 David:
感谢您的支持、以上问题已得到解决。
我有一个关于备用电池容量的问题、
如果我们的电池组容量为3000mAh、我们必须保留10%、因此它的容量为300mAh、
但是、当电池运行状况(SOH)恶化且容量下降至2000mAh 时、
因此、10%的预留量是200mAH 或300mAH、请帮助我们检查哪个值是正确的?

BR、
叮当声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将在接下来的几天由我回答、请耐心等待我回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、有任何更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、保留容量是静态的。 因此、它将为300mAh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。