This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:寄存器的默认值、可通过引脚设置进行设置

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672814/tps53667-default-value-of-the-register-which-we-can-set-by-pin-strap

器件型号:TPS53667

TPS53667电阻器默认值是否由引脚搭接设置更改?

例如、DBH 寄存器设置引导电压电平。 在引脚搭接模式下、引导电压电平由 VBOOT 引脚电阻器值设置。
当 VBOOT 引脚置位0x47时、DBH 寄存器的默认值是否变为0x47? 还是0x97?

该操作是否与其他寄存器相同?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    编程电阻器将覆盖 NVM 默认值。 这就是它适用于所有您可以使用电阻器设置选项配置的寄存器的方法:

    1) 1)设计从 VREF 到 GND 的电阻分压器、以选择所需的选项(VBOOT、IMAX 等)
    2) 2)在软启动期间、控制器读取配置引脚上的电压
    3) 3)控制器然后将相应寄存器的值设置为正确的设置(在您的情况下、VBOOT 变为0x47h)

    谢谢、

    Carmen