This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:输入适配器电流调节(动态电源管理)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699324/bq24610-input-adapter-current-regulation-dynamic-power-management

器件型号:BQ24610

尊敬的专家:我对 bq24610的动态电源管理有疑问。 如果我使用 bq2461的 ACSET 引脚  将总负载电流设置为4A、那么当总电流超过4A 时会发生什么情况?  bq24610将限制   来自外部适配器的输入电流?   当系统负载 消耗5A 电流时、bq24610充电电流将降至0A、  来自外部适配器的输入电流将保持在4A 以下? 或者、bq24610充电电流将降至0A、  来自外部适配器的输入电流将等于 5A?bq24610 具有电流限制功能?  谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将 IADAPTER_LIMIT 设置为4A、则可为系统提供的最大适配器电流为4A。

    当系统无法获得5A 电流时、IINDPM 环路将输入电流钳制在4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing、您是说 bq24610具有电流限制功能? 如果 ACSET (适配器电流设置输入)引脚设置为4A 电平、bq24610从外部直流适配器汲取的电流不会超过4A? 换句话说、当系统消耗4A 负载电流时、电池充电电流将降至0A? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的。 您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:bq24610是否使用 ACDRV 引脚来实现电流限制功能? 当系统电流超过4A 时、ACDRV 引脚将控制 Q1和 Q2 PMOS 以限制来自外部直流适配器的总电流? 换句话说 、Q1和 Q2 PMOS 就像块一样。  当系统电流超过4A 时、Q1和 Q2 PMOS 将调整可通过的电流。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    正确。 您能告诉我们这与您的应用有何关系吗?

    此致、
    Jing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing、我的系统负载是直流电机。 我的系统的电源是锂离子电池(4节、16V)。 它可以提供最大 4A。 当 bq24610处于充电模式时 、充电电流为1.5A。 如果我的系统负载(直流电机)此时饱和、可能会消耗超过4A 的电流(电机过载)。 在这种情况下、我想确保  bq24610具有电流限制功能。 当系统电流超过 bq24610的 DPM 电流设置时、我可以接受停止充电。 但系统电流必须限制为4A、并且 bq24610无法将其关闭。 当系统负载电流降至4A 以下时、bq24610必须自动恢复充电操作。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 即使系统尝试消耗超过4A 的电流、bq24610也会限制充电器输入端的4A 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing、感谢您的支持。