This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503:LMR70503高温下的最大工作电流和效率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR70503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701179/lmr70503-lmr70503-maximum-operating-current-and-efficiency-at-high-temperatures

器件型号:LMR70503

我们有 一个适用于光学模块 应用的设计、

我们将使用 LMR70503进行电源输出。输入电压为3.3V、输出电压为-5V。

我们需要知道高温下的最大输出电流和效率、高温为80摄氏度。

如果温度为130摄氏度、它是否正常工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有高温下效率的特性数据。 它还取决于您的系统散热能力。 开关峰值电流限制可保证高于270mA、可用于估算负载电流。 您需要确定电感器值、然后计算纹波电流、然后从此处获取保证的最大负载电流。

    温度为130C、可以工作、但电流限制可能会轻微降低、因为数据表规格限制是在-40C 和+125C 温度范围内获得的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    以下是适用于具有相同规格的光学模块的电源模块参考设计: www.ti.com/.../TIDA-01457

    它支持更高的电流、并且效率更高。