This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:DR-Pin 不能#39;t 工作

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672782/lm3478-dr-pin-doesn-t-work

器件型号:LM3478

您好!

我正在设计 一个升压转换器、可将3.3V 转换为4.2V、再转换为5V。 嗯、现在这个问题我已经设计并制造了 PCB 并对其进行了测试。 现在、DR 引脚似乎不起作用、它是恒定的0V。  我使用 了 lm3478 数据表第一页的原理图。 那么、这可能是什么问题呢? 下面是我用于制造 mine PCB 的原理图。

请提供任何帮助。

RemCo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的原理图看起来像是 C1上有一个短接。 仔细检查一下。