This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14203:设计的典型精度

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683032/lmr14203-typical-accuracy-of-design

器件型号:LMR14203

您好!

我的客户使用 LMR14203的配置如下:

输入电压:24V

输出电压:5V

输出电流:0至0.3A

在 Webench 中进行仿真时、可在无负载的情况下获得4.11%的精度、而在查看最坏情况时、可获得5%的精度。

LMR14203设计中的典型预期精度是多少?

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik、

    我认为这基于空载容差。 原因是在空载时、此部件将运行在脉冲频率模式下、此模式下此部件的频率不是固定的。 这样做是为了节省 IQ。 其缺点是、在空载时、输出纹波峰峰值将更高。 当器件在 CCM 模式下运行时、我认为输出容差应该更好、这取决于反馈分压器的容差以及 FB 引脚容差。

    谢谢
    -Arief