This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5111:有关 LM5111的回流条件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671980/lm5111-reflow-condition-about-lm5111

器件型号:LM5111

尊敬的专家:

感谢您的日常支持。

我的客户对 LM5111的回流条件有疑问。

回流时的温度、时间和次数是否有限制?

最棒的,雷加尔

福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fukasawa 您好!

    我是高功率驱动器组的应用工程师、将回答您的问题。 TI 根据封装类型提供了处理和工艺建议。 有一份应用手册 AN-2029、其中规定了焊接工艺的准则。 温度和时间限制基于器件封装类型。 LM5111提供两种封装、因此请查看相应的限制。

    应用手册的链接为: http://www.ti.com/lit/an/snoa550e/snoa550e.pdf

    请确认这是否回答了您对该主题中回答的问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Richard - San、

    感谢您提供有关回流焊的信息。
    关于 LM 5111 - 1 MX、我需要检查两件事。
    请告诉我以下各项的值(最小值、典型值、最大值)。

    ·功率耗散 PD
    ·工作温度

    最棒的,雷加尔
    福泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽-圣您好、

    在功率耗散问题上、这取决于包括 PWB 布局和工作环境温度在内的多个因素。 LM5111数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5111.pdf 中的通用指南 位于表7.4热性能信息中。 RƟJA Ω 是具有特定电路板布局布线模式的结至环境热阻。 RƟJA 的功率耗散将是125°C 最大环境温度除以 Δ T 的建议最高温度。 或(125°C - Tamb)/112.2°C/W

    建议的工作温度为表7.3中规定的125摄氏度。

    要验证设计中的温度、请使用数据表第11.3节中所示的方法计算功率耗散。 使用小量热电偶测量 IC 封装顶部。 在已知功耗的情况下、您可以使用结至顶部特征参数计算结温。 TJ 是在 SOIC 封装顶部+ PD x 9.4°C/W 上测得的温度。

    请确认这是否能回答您的问题。

    此致、

    Richard Herring