This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:'EN'逻辑高电平/低电平阈值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700905/tlv61046a-en-logic-high-low-threshold

器件型号:TLV61046A

我在我的设计中选择 TLV61046A 作为升压 DC-DC、但我看到 数据表中的'EN'逻辑高/低阈值 非常奇怪,  这是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于逻辑高电平、EN 引脚上的电压必须高于1.2V;对于逻辑低电平、EN 上的电压必须低于0.4V。 如果电压介于0.4V 和1.2V 之间、则 EN 逻辑未定义、可以是高电平还是低电平?