This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13381F4:有关机械尺寸的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683040/csd13381f4-question-about-mechanical-dimensions

器件型号:CSD13381F4

尊敬的专家:

我们的客户正在尝试找到 下面红色部分的距离和容差。  

您能帮我们找到它吗? 谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、

    感谢您发帖

    使用工程图上的尺寸、您可以找到间距
    从焊盘中心线到中间的间隙为0.175、然后减去0.15mm 宽焊盘宽度的1/2 =0.175-(0.15/2mm)= 0.100mm

    然后将其加倍、得到总间隙= 0.100mm x2 = 0.200mm
    因此、您要求的尺寸为0.2mm。

    此致
    Chris