This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2596:LM2596 -5安培;ADJ

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682835/webench-tools-lm2596-lm2596--5-adj

器件型号:LM2596

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生,请回答

我设计了输出电压5V  

WEBENCH 提出 LM2596-ADJ。 为什么? 有  LM2596-5.0。  也许我不理解什么? 请参阅附件

TIA

此致

Vladimir Naumenkov

www.agat.bye2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1221122_5F00_255_5F00_525546907.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    我认为 webench 提供可调节选项的一个可能原因是、借助此选项、您可以添加与顶部反馈电阻器并联的前馈电容器、以便在您的设计中获得良好的相位裕度。 因此、它在补偿和输出电容器 ESR 方面具有灵活性。

    谢谢
    -Arief