This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A65-Q1:最小输入电压

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701291/tps7a65-q1-minimum-input-voltage

器件型号:TPS7A65-Q1

您好!

关于 TPS7A6533、我注意到输入电压已从4V 更改为11V。  是什么促使了这种改变?   此外、参数搜索表指示3.3V 的最小输入电压。   是这样吗?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    我们已经注意到、输出不出现较低输入电压(低于11V)的可能性很小。 我们增加了生产屏幕、以帮助进一步降低发生这种情况的可能性;但是、我们还将最小输入电压增加到了11V

    应该注意的是、在电池供电的汽车应用中、我们没有发现主要使用该器件的任何问题。 此问题仅在恒定直流电压低于11V 的应用中发现

    参数搜索已更新、以反映11V 的正确最小输入电压、并应很快反映在网络上。

    非常尊重、
    Ryan