This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:如何使用 LM3150来驱动20A 输出

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683011/lm3150-how-to-use-lm3150-to-drive-20a-output

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件: LM5119

尊敬的团队:

我想知道 LM3150如何驱动20A 输出?

该应用适合哪种驱动器器件?

规格如下:

输入电压:24V 或19V

输出电压:12V、20A

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    我不建议将此器件用于如此高的功率输出。 我建议您考虑采用两相配置的 LM5119、其输出连接在一起。 数据表详细介绍了如何按照所述配置器件。

    希望这对您有所帮助?

    David。