This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:稳压器#39在负载期间停机-#非常短暂的电流尖峰

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701273/lm5175-regulator-s-shutdown-during-load-s-very-brief-current-spike

器件型号:LM5175

您好!

我设计了一个基于 LM5175的电路。 该电路具有5-30V 的输入电压和12V-5A 的输出。

我的电路的主要负载是在稳定运行期间消耗高达50W 功率的英特尔 NUC 计算机。 但是、在计算机启动期间、似乎短暂地超过5A。 通过测量 LOAD_OUTPUT 很难捕获示波器上的电流尖峰、它确实非常快(可能低于1ms)。 当出现此浪涌电流时、LM5175会导致输出电压下降至5V。 然后在10ms 后返回到12V、这是导致负载关闭的原因。

起初、我以为是因为断续模式、所以我关闭了、但没有成功。 我还尝试移除 ISNS 电阻器、认为它可能是限流电阻器、但这没有帮助。

然后、我尝试测量 LM5175的斜率引脚、然后看到它在压降的同时进入电容器放电。

我不确定稳压器关断的确切原因、因此请赞赏有关如何验证所发生情况的任何指导。 我正在分享我的设计 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=CB2179CAF3BEC9B0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎超出了峰值电流限制。 您应该减小电流感应电阻器以防止达到限值。 由于您不知道峰值负载电流、因此可以逐渐减小电阻器以查看其影响。 请注意、一旦您确定了最终的电流感应电阻器值、请将其输入到设计工具电子表格中、并获取新的环路补偿值以及新建议的斜率电容器。