This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:规格说明

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673056/bq24040-spec-clarification

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ25100

团队、

请帮助解决我的客户提出的问题:

  • 我们的电池的充电结束电压为4.2V
  •  但是、对于 BQ24040、我们需要10mA 会导致 Riset=Kset/ISET=520/0.1=52k 欧姆、这大于 Riset<10.8k 的允许最大值。  这会导致问题吗?   
  • 在第17页的 ISET 部分中、讨论了 Iout 如何必须大于80mA 才能检测 Riset 短路。  在技术规格表中的 ISET 短路测试中、似乎暗示这仅在 ISET 大于90mA 时运行。  如果我们的运行电流低于90mA、电池永远不会经历这个80mA 短路测试、对吧?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于低电流(60mA),bq25100是本应用中需要使用的器件。

    它是芯片级器件、但仅是两行器件、可使布线更轻松。   

    bq24040的问题将是精确的充电终止、这是典型值为60mA 或6mA 的10%。