This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:在 BQ76940 DSG&CHG 输出电路中添加关断电路

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673030/bq76940evm-add-the-shutdown-circuit-in-the-bq76940-dsg-chg-output-circuit

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940TIDA-01093

尊敬的所有人:

我参考 BQ76940 EVM 原理 图设计13节 锂电池保护板、适用于自行车 电池。当样片板放电100A 电流时、短路保护启动。我发现 充电 FET 损坏。使用示波器测试 CHG 输出、 电压大约为1V。但 TIDA-01093 CHG&DSG 输出在过流或过流时会快速下降 短路保护启动。我 比较了 BQ76940 EVM SCH 和 TIDA-01093 SCH。TIDA-01093 CHG&DSG 输出添加 了关断电路(Q34、Q37、D41)。我想在 BQ76940 EVM SCH 的样片板基座中添加此关断电路。是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    Q34和 Q37中的 PNPN 结构在关断 FET 方面非常有效、一些设计人员对电路的触发性质感到不舒服。  如您所知、bq76940的驱动受其内部电阻的限制。  缓冲输出以驱动 FET 很常见、应用报告 slua618 《MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路基础知识 》介绍了提高 FET 关断速度的几种方法、可能对此感兴趣。  向电路中添加缓冲器应该很容易、但连接到 EVM 板进行测试可能并不容易。