This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:采用 TPS92515HV 的宽输出电压电流电源关断。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682911/tps92515hv-roff-for-wide-output-voltage-current-supply-using-tps92515hv

器件型号:TPS92515HV

我想设计一个与并联调光配合使用的通用电流源。 我将其基于 TPS92515HV、具有48V 输入和2A 最大电流输出。

我已配置 WebBench 程序以使两个器件都具有10%的电感器纹波、并手动将输出电容器设置为1pF 以评估无输出电容器设计。 我创建了一个以2A 时40Vout 为目标的设计和另一个以2A 时4Vout 为目标的设计、以测试输出电压范围。

这两种设计基本上采用了与我预期相同的部件、除了 ROFF。 在40V 输出电压设计中、建议使用105k、但4V 输出电压设计建议使用44.2k。 在阅读数据表时、这与数据表的计算结果一致。 但是、如果我想保守起见并使其在整个输出电压范围内工作、我该怎么办? 我是否应该为该计算选择可能的最低 Vout、以确保 Coff 使用低输出电压充电?

请注意、我将此器件与 TPS92661Q 搭配使用、以允许我通过单电源控制多个 LED、因此输出电压可能会因应用而有很大差异。

由于我将其用于并联调光、因此对于四个 TPS92661Q 开关、电感器电流纹波看起来像100-200mA、其中330uH 电感器的电压为0.63V、这意味着 VCC 为5V 和 Coff 之间的 Toff-shunt 为50微秒、Roff2为473k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    为宽范围输出选择关断值的最佳方法是选择关断、以在50%占空比下提供最大开关频率。 50%占空比始终会导致采用此器件时的 Fsw 最高、如数据表中所述。 例如、如果您希望最大 Fsw 为300kHz、则可以选择 ROFF 以在48V 输入和24V 输出下获得300kHz 的频率。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特