This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400与 Windows 7 64位- bqEVSW 无法检测 EV2400

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699599/ev2400-ev2400-with-windows-7-64-bit---bqevsw-unable-to-detect-ev2400

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他部件:BQEVSW、BQSTUDIO

我有几台 Win 7笔记本电脑、每台都与 EV2400通信。 通常没有问题。 但是、在一台或另一台笔记本电脑上、bqEVSW 会定期丢失通信:"EV2300连接无法启动! 请关闭程序并重试。" 尽管 EV2400_Support_Components_20110524.exe 已运行、但仍会发生这种情况。 重新启动电脑不能解决问题、但通常断开并重新连接 USB 电缆会解决问题。 这是一种糟糕的解决方案、因为(1)我使用远程桌面远程工作、无法完成电缆欺骗、(2)问题可能在测试过程中出现。

出现问题时、PC 的设备管理器在 USB 控制器下指示"未知设备"、它表示"Windows 已停止此设备、因为它报告了问题。 (代码43)。"  卸载并重新安装 PC 的 USB 驱动程序没有任何变化-指示结果相同。

在 bqEVSW 关闭的情况下、运行 EV2400_Updater_v0018.exe 会打开一个命令窗口、其中显示"Error: No Free EV2400s Detected. 如果连接了一个、但 LED 未亮起、请尝试使用-s 选项运行此程序。" 但是、LED 亮起。 即使如此、当我使用-s 选项运行时、我会在下面的屏幕截图中得到结果。

我已经尝试恢复到 Ev2300、但升级后的 bqEVSW 似乎不再识别它们。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉您遇到了问题。 在 EV2300上、您能否确认其上有哪个固件版本? 如果不是 m 或 r、您可以将固件更新为其中之一。 附加的文件。

    e2e.ti.com/.../2110.EV23000_5F00_876FW-Updater.zip

    对于 ev2400、您能否尝试此 v0.20更新程序以查看是否可以正常工作。 如果更新失败、请尝试在另一台计算机上进行更新。

    e2e.ti.com/.../3007.EV2400_5F00_Updater_5F00_v0020.zip

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢你的帮助。

    bqEVSW 对更新后的 EV2300的响应为"The EV2300 connection could not be initiated! 请关闭程序并重试。"

    更新的 EV2400现在可以正常工作。 我将在大约一周内提供进一步的建议。

    此致、

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、我的 Win 7笔记本电脑上的升级版 EV2400与 bqEVSW 之间的通信也已中断。 重新启动笔记本电脑不能正常工作。 断开并重新连接 USB 电缆可恢复通信。 这对于像我这样的人来说是个问题、他们通过远程桌面完成大部分工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    很抱歉你有麻烦。 您能否确认您使用的是哪种仪表? 它有 bqstudio 吗?

    对于无法正常工作的 EV2300、是否已尝试安装64位 Windows 驱动程序

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 bq27541-M200、bqEVSW 不支持该功能。 我应该安装哪种64位 Windows 驱动程序、它几乎可以与 EV2400一起使用、但完全不能与 EV2300一起使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris。
    请参阅64位驱动程序的链接
    e2e.ti.com/.../EV2300a_5F00_Device_5F00_Driver_5F00_Installer_5F00_Multilanguage.exe

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、取得了一些进展。 我尝试了4个更新的 EV2300s、其中两台笔记本电脑使用64位 EV2300驱动程序进行了更新。 所有笔记本电脑 bqEVSE 都找到了 EV2300s。 但没有 EV2300s 可以找到电量监测计!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqEVSW 是否作为管理员正确安装在这些笔记本电脑中? 您需要以管理员身份安装该工具。 此外、您能否确保您测试的监测计正常工作? 此外、请注意、EV2300在 i2c 线路上未附带 Pull-Up 电阻器、因此您需要确保您的电路板或 EVM 上安装了上拉电阻器、否则 EV2300将无法检测到-我认为这是问题所在。

    ev2400在 COM 线上有内部上拉电阻。

    谢谢
    Onyx