This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找5V 稳压器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683099/looking-for-a-5v-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS63060

在我的设计中,我有:-

 

VIN (min)= 4V

VIN (最大值)= 6V

 

Vout = 5V

 

I (max)= 0.5A–1A

 

我需要最小、最简单的解决方案–您能提出什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 TPS63060来满足您的需求。
    谢谢!
    Phil