This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有专用充电端口(DCP)的 USB 充电器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682976/usb-charger-with-dedicated-charging-port-dcp

尊敬的先生:

您能不能建议具有以下规格的 USB 充电器设备:-

该器件应在同一器件中同时具有直流/直流和专用充电端口(DCP)

工作电压范围为6V 至36V

它应支持协议:-

Apple 分频器模式

BC 1.2

1.2短型

 

最大电流= 1.6安培

 此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Atul、

     由于来自电池管理论坛的电池管理专家可以为您提供更好的答案、我现在不在这里回答您。

    谢谢!

    Phil