This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:是否即时更新 VSYS? 和最小的电感器选项?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671924/bq25120a-update-vsys-on-the-fly-and-smallest-inductor-options

器件型号:BQ25120A

大家好、

是否可以在不重置器件的情况下动态更新 VSYS? 第9.3.21节提到了要更新的寄存器、但如果需要复位、则不会更新。  

此外、我还在尝试找到可用于该器件的最小电感器。 数据表建议的最小值为0603。 而是尝试找到0402电感器。 类似这个。  

我遇到的问题是适当的饱和电流和可接受的最大 DCR。 对于0402、DCR 要高得多(最大1.3 Ω)。 这通常不会影响稳定性、但我们是否应该对此 DCR 有任何其他问题? (效率影响不大)。  

对于使用等式7的纹波电流、我得到129mA (VSYS = 3V、VpMID = 3.7V、L = 2.2uH、f = 2MHz)。 使用等式8、我得到最大负载为25mA 时的最大电感器电流为~90mA。 在该负载下、我们将处于 DCM 状态、那么这些公式是否仍然存在? 我在这份文件中找到的所有文件都表明它们确实是这样。 我应该在寻找一个饱和电流大于90mA 的电感器吗? 在这种情况下、我在0402封装中找不到任何东西、最接近的是该部件:   但饱和电流为60mA (定义为电感减少50%)。  

我们还可以查看其他选项吗?

谢谢!

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nathan、
    VSYS 可通过 I2C 即时更新、无需对器件进行复位。 关于电感器电流、我找不到适合您应用的具有适当饱和电流和直流电阻的电感器。 我建议使用数据表中推荐的电感器。 www.digikey.com/.../1856574

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    好的、感谢您提供的信息。 只需确认一下、在给定这些规格的情况下、是否正确计算了90mA 饱和电流? 我认为这是正确的计算方法、但我想确认纹波电流公式仍保持在 DCM 模式。  

    此致、  

    不需要