This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:48V、350mA LED 的最佳器件

Guru**** 2514815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511, LM3414HV, TPS92551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682386/tps92511-best-part-for-a-48v-350ma-led

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件: LM3414HVTPS92551

你好。

我需要使用 PWM 信号控制一些48V、350mA LED 阵列。 之前我已经对 LM3414HV 驱动器进行了测试、但现在我看到还有其他可能、即 TPS92511。

在 TPS92511的规格表中、我已经看到配置实际上与 LM3414HV 相同、只是更改了一些组件值。 我还n´t 到、设计单层电路是可行的、但无法找到实现这一点的条件。 此特性对于简化设计和制造能力非常有用。

您能否为我提供一些帮助、帮助我选择一个可执行的解决方案? 以下哪一项是最好的? 或者还有其他更好的解决方案吗?

此外、我认为必须注意的是、灯可能会全天候工作、具体取决于项目中的某些照明场景。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    TPS92511是该电流电平的理想选择。 它还具有很少的组件、因此单层电路板对于该设计来说相对容易。 唯一需要确保的是 VIN、LX 和 LED-都紧密连接在一起、以最大限度地减少开关环路。

    TPS92551是一种更简单的选择、它可以使单层布局更加简单。 它完全集成且易于使用。 两者都是非常可靠的长期产品。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、这对您有很大帮助。

    我已经分析了 TPS92551、它还建议使用双层 PCB 来实现热耗散。 该电路在单层电路板中是否具有相同的可靠性? 是否需要根据数据表中建议的值调整 cupper 耗散器?

    再次感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    单层电路板应该可以正常工作。 只需确保您有一个良好的顶层接地平面来散热。 建议用于最坏的热情况、即最大输入电压(交流损耗与 Vin^2成正比)和最大输出电流(开关损耗与 I^2成正比)。 因此、您的最大运行速度不是两者之一、因此它的运行温度会更低。 即使是单层、也应足够轻松地将最高结温保持在125C 以下。

    此致、

    克林特