This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:QA 检查

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682967/bq24610-qa-check

器件型号:BQ24610

尊敬的所有人:

我们的客户询问在发生以下故障时器件是否正常工作。
当高侧 FET 短路(低侧 FET 正常)时、bq24610充电器会做什么工作?
当低侧 FET 短路(高侧 FET 正常)时、bq24610充电器会做什么?
3.bq24610充电器在低侧 FET 开路(高侧 FET 正常)时会做什么工作?
使用热敏电阻进行保护时的工作类型是什么? (仅高侧关闭?)
当电感器短路时、低侧 FET 是否导通?
6.当设备损坏时,是否有电池保护?
7. RAC 短接时的工作类型是什么?
8.是否有 RAC 的短路检测?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于1和2、bq24610没有 MOSFET 短路检测。

    关于3、当低侧 FET 断开时、转换器停止工作。

    关于4、当电池组温度超出充电窗口(TS 电压超出工作窗口)时、转换器关闭、充电暂停。

    关于5、bq24610没有电感器短路检测。 它是通过次级逐周期过流保护实现的。 它监控充电电流、并防止电流超过编程充电电流的160%。 高侧栅极驱动器在检测到过流时关闭、并在电流降至过流阈值以下时自动恢复。

    对于6、我们始终建议使用充电器电池保护作为二级保护。 主要保护应该是电池内部保护。 当电量损坏时、应依靠电池内部保护器或电量监测计进行电池保护。

    关于7和8,没有 RAC 短路保护。 最大输入电流限制受感测电阻两端100mV 压降的限制。 如果 RAC 短接、则 IINDPM 功能将不起作用。