This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:有关反向电流保护的其他注释

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673011/tps2h160-q1-additional-comments-about-reverse-current-protection

器件型号:TPS2H160-Q1

尊敬的所有人:

 您能否教授2018年2月修订的反向电流保护更新点的相关知识?

■问题1.

此更新是否 会对  使用 图34电路的设计人员产生影响?

我认为这些更新对它没有影响。

■问题2

您提到、"此外、建议在 I/O 引脚上使用4.7K 的最小电阻。"

作为 I/O 引脚、您意味着哪些引脚?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 问题1的答案:不、它不会影响图34中的电路。 此更新旨在通过接地网络保证器件在低温条件下的功能
    • 问题2的答案:连接到微控制器(MCU)的 I/O 引脚。 请参阅图38。

    此致