This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:是否可以通过 I2C 将直接 PWM 控制与内部时钟结合使用?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701196/lp5569-is-it-possible-to-use-direct-pwm-control-with-internal-clock-via-i2c

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件:LP5562

与 LP5562一样、LP5569是否支持通过 I2C 进行直接 PWM 控制?  我尝试通过不对 LED 引擎进行编程来验证基本功能。  我想使用简单的 I2C 写入/读取操作来打开/关闭 RGB LED。  有可能吗?  请提供一些示例序列、如其他 LED 驱动器数据表中所述。

顺便说一下、我们的应用中将使用内部时钟。  GPIO/TRIG/INT、EN/PWM 被连接至 V1P8。  CLK 连接到 GND。

提前感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:是的、LP5569确实支持通过 I2C 进行直接 PWM 控制。 使用直接 PWM 控制比 LP5562更容易。 您不必配置某些寄存器即可选择直接 PWM 控制器。 很好。